1. 我将P104,P105短路,应该是0,实际上会在+-2000ad值跳动;
2. p104接SBIAS基准电源,也是ad值不稳,也不是很准;
3. 差分口输入电源0.5v小电压差,然后和电源共地,能大概准,但有点误差,0v电平也不准。大概会有60mV误差,我这边电桥变化范围也只有100mV左右。
请在此链接填写您与客户的公司信息以及问题描述,这边提交到内部AE:Create a ticket | Renesas Customer Hub
你好,我这边好像无法提交
ticket平台已收到您的问题,会在平台上支持您。