RA2L1MCU,需要使能MPU

FSP 生成代码中,bsp_init_mpu 和DCACHE的关系是什么,为什么使能MPU需要判断是否DCACHE enable

#if BSP_CFG_DCACHE_ENABLED

/*******************************************************************************************************************//**

* Initialize MPU for Armv8-M devices.

**********************************************************************************************************************/

static void bsp_init_mpu (void)

{

uint32_t nocache_start;

uint32_t nocache_end;

Parents Reply Children
No Data