FSP 生成代码中,bsp_init_mpu 和DCACHE的关系是什么,为什么使能MPU需要判断是否DCACHE enable
#if BSP_CFG_DCACHE_ENABLED
/*******************************************************************************************************************//**
* Initialize MPU for Armv8-M devices.
**********************************************************************************************************************/
static void bsp_init_mpu (void)
{
uint32_t nocache_start;
uint32_t nocache_end;