请问一下,我使用贵司RL78 - R5F100MJ这款IC,目前遇到一个问题,我往flash写好程序了,关掉FSL,直接跳转出现复位,这是为何?APP地址为0x3800,如果修改的话,改如何修改这部分?麻烦指点一下,谢谢!
您好,
使用RL78的bootloader时候是需要开启FSL进行flash分配的,无法直接跳转指定地址。
对的,FSL写完数据后,那需要如何操作?目前我0x3800为APP段,数据写完了,那我如何跳转到APP那一段代码并执行他呢?
数据核对正确的,下一步如何跳转?麻烦指点指点,谢谢
你好,
可以尝试下如下的代码:
您好,向量表需要重定义不
您好,麻烦回复一下,,谢谢
您好,需要重定向向量表的