RL78 G16 触摸 布板 要求?

请问 RL78 G16 触摸的布板要求 有相关文档说明吗?

比如在触摸的Pad中间 放一个LED灯,可以吗?

比如触摸Pad 和 GND网络 最小间距灯问题?

我这边有个RL78/G16的demo板,烧写了例程,PCB板正面用手触摸可以实现按键功能,但是我在PCB板的背面按也可以,那我如果在PCB板背面有结构件或其他介质,到时候会不会影响触摸?有没有相关的说明?

以及有没有推荐的 触摸布板说明?

关于触摸的辅助软件 QE for  Capacitive Touch 有没有具体的说明文档?以及触摸的相关参数的说明 设置等?

以上问题,麻烦简答下,非常感谢 非常感谢