关于RL78/G23的OTA部分

你好

      目前有一款带OTA升级产品,基于RL78/G23瑞萨OTA关联的软件库开发,整个产品已经开发完成,选用的是RL78/G23的R7F100GMJ2DFB的80 PIN封装的,后续想开发同样一款低成本产品带OTA功能,计划选用RL78/G23的R7F100GFF2DFP的44 PIN封装的。

请问,可以直接沿用之前开发RL78/G23的R7F100GMJ2DFB的80 PIN封装的软件库吗?

担心ROM/RAM大小变化以及导致需要调整一些内容,还是说只调整应用层上用的地址即可?