开发环境是 CS+ for CC 和 CC-RL,MCU是R5F100FGAFP (RL78/G13), 使用的是 E1或E2 Lite仿真器
下载程序后,如果手动 step in 或 step over,里面的语句 可以运行,如果全速运行 RUN,里面的语句没有执行,
下载程序后,如果在某个地方打了断点,点 全速运行 是可以运行到断点,但是断点之前的语句没有执行,断点处我再点 step in,断点处变量会变,
上面的问题 不知道是哪里设置问题,还是?
还请帮忙看下,急。
您好,
step in会进入函数执行,step over不会,这是仿真器定义的,根据你的需求建议使用断点来调试程序更合适。
但是函数的内容 不会执行,怎么回事啊,还是说需要哪里设置下?
step over是会跳过函数的,要执行内容需要先step in进入函数内部
全速运行 RUN 的时候,有些函数也不运行,是否需要哪里设置下呢?有没有 RL78/G13 比较详细的例程,是基于 CS+ 的?