开发环境是 CS+ for CC 和 CC-RL,MCU是R5F100FGAFP (RL78/G13), 使用的是 E1或E2 Lite仿真器
下载程序后,如果手动 step in 或 step over,里面的语句 可以运行,如果全速运行 RUN,里面的语句没有执行,
下载程序后,如果在某个地方打了断点,点 全速运行 是可以运行到断点,但是断点之前的语句没有执行,断点处我再点 step in,断点处变量会变,
上面的问题 不知道是哪里设置问题,还是?
还请帮忙看下,急。
step over 是跳过函数,不执行函数的内容的?
使用 Optimize 进行编译时,调试期间的单步执行可能不会按照源代码中的描述执行
调试时,为什么不尝试关闭优化呢?