我这边的开发环境是 CS+ for CC 和 CC-RL,MCU是R5F100FGAFP (RL78/G13), E1仿真器和MCU连接,参考了 用户硬件手册,如下图:
然后,仿真失败,如下图所示,能否帮忙看下是啥问题?谢谢
请问CS+中仿真器如何配置的,麻烦截图看一下
下班了,明天发,请教下 E1支持 R5F100FGAFP 在线仿真吗?
E1200416 (No Response from the Emulation CPU) [RL78] | Renesas Customer Hub
这里的第3点 怎么设置 你知道吗?和我的错误提示一样 error E1200416
这个错误代码原因很多,与链接中的第三点应该关
麻烦您检查下以下两个设置是否正确:
1,code generator里debug选项设置
2,右键debug tool是否选择E1
谢谢您 后来我发现 有几根线没接 导致的