Post-build

在参考瑞萨官网的r11an0470eu0100-bootloader-one-image.pdf 文档及例程进行RL78 Bootloader的验证。例程用的IDE e2studio的版本推荐的是 version 7.8 or later, CCRL是
version 1.09,SREC没说版本。 

1)IDE e2studio版本:v202410, CCRL版本:v1.09, SREC版本:v1.65 (系统变量也设定了),

例程的BootLoader工程,编译OK。再进行例程的BootLoader工程,如下设定好Post-build,编译通过但出现如下问题,生成不出POST-build的output文件“crc.mot”“JoinedBootAndApp.mot ”“AppWithCRC.hex ”

srec_cat: open "..sreccompile_full.txt": No such file or directory

srec_cat: open "..sreccrc_gen.txt": No such file or directory

srec_cat: open "..sreccompile_app.txt": No such file or directory

2) IDE e2studio版本:v7.8.0, CCRL版本:v1.09, SREC版本:v1.65 (系统变量也设定了)

例程的BootLoader工程,编译OK。再进行例程的BootLoader工程,设定好Post-build, 编译通过,生成了POST-build的output文件“crc.mot”“JoinedBootAndApp.mot ”“AppWithCRC.hex ”,没有问题。

请教下,1)的情况,为什么POST-build生成不了output文件, 是否IDE e2studio(版本:v202410)需要一些其他设定?