RL78F24的CAN模块的tx history如何使用

您好,

我在使用RL78F24的CAN模块的时候遇到了问题,我在成功发送CAN报文后tx history无法记录我发送的报文,我应该如何修改?
下图是我smartconfigurator中的配置:

还有一个问题,我想要在发送CAN报文后确认发送成功,现在用的是Successful Transmission from a Common FIFO in TX mode for a channel这个中断,但通过这个中断没办法确认到底是那一条报文发送成功,所以我想用tx history来做这个功能,有什么其他更好的方法吗