MCU:R7F0C004M(RL78)
我的E2 lite调试器根据教程连接了4条线到MCU(VCC GND RST TOOL) 并将RFP程序调整为正确匹配的形式 (MCU外部有供电)
而后我发现RFP能正常读取到我MCU的基本信息,但无法对CS+编译出的HEX程序进行烧录,以下为RFP的操作过程
请问我该如何解决这种情况
Connecting the tool
Tool : E2 emulator Lite (EZ3L01463), Interface : 1 wire UART
Emulator's supply power : OFF
Emulator's firmware version:3.04.01.000
Connecting to the target device
Query the device information.
Signature:
Device: R7F0C004M
Boot Firmware Version: V3.03
Device Code: 10 00 06
Code Flash 1 (Address : 0x00000000, Size : 128 K, Erase Size : 1 K)
Disconnecting the tool
Operation completed.
Loading File (C:\Users\coco\Desktop\Ooen_Close.hex) CRC-32=9A4A66EC
Target device : R7F0C004M
Error(E1000003): An unknown command error occurred in the device. (Command: 9A, Response: 04)
Operation failed.
您好,
可以尝试使用e2studio或者CS+,在这两个软件中下载软件吗
以下是CS+ for CA CX 的outpu log输出
Error(E0204001) : Download failed.
[Direct Error Cause]No response from the CPU. Please confirm the signal of the CLOCK or RESET,WAIT and so on.(E1200416)
我是在网上买的EZ-CUBE3 请问EZ-CUBE3不支持RL78吗
理论上是支持TOOL0单线模式debug的,请问又在CS+中选择e2lite进行debug吗,以及芯片有启用debug吗:
这是我的工程设置 修改之后还是一样的报错
请问硬件连接是否正确:
板子应该是没有问题 我尝试过使用E1对我现在的板子进行烧录和debug 都可以正常进行
在连接上 我依此用了 1脚VCC 3脚GND 10脚RESET OUT 2脚Tool
下图为原理图设计
(刚刚误传了档位拨到RX的图片 已修改)
reset脚根据推荐原理图应该接上拉电阻
感谢您的指正 我现在在PCB上飞了一个10K上拉电阻,现在RFP软件中既能连接芯片 也能烧写。
但我使用CS+软件进行烧写时,还是出现了如下错误log
请问CS+中是否还有其他的下载配置,因为我看我的CS+ On-chip debug setting配置界面中没有选择调试器的选项
E2 立方体3链接pc指示灯不闪烁是什么温