用 AP4 生成 RL78 一些外设 驱动 工程

  这边可能会用R5F10WLGAFA. 64pin评估个项目。基本情况是当前一个其他芯片的项目,mcu切换成RL78的,当中需要用到一些中断,16pwm,以及显示的com/seg。我们有一份日本给的code generator的说明,但看起来有些吃力,同时在用AP4设置端口及功能时,诸如16bit pwm这种感觉通过manual理解得也不够透彻。

所以需求是想一方面介绍下CS+AP4的使用操作、以及根据已有的芯片配置信息,用cs+生成对应一个可以编译成功,同时能方便我们后续导入相关功能代码的基础工程。

能否提供下 相关的资料,谢谢 万分感谢。

Parents Reply Children