请问CS+的IDE是否支持自己编辑脚本.bat,直接脚本编译实现代码,如何实现?
您好,
CS+是支持命令行操作以及脚本的,使用的语法和例程可以参考此链接中的文档:Manipulate CS+ on the Command Line | CS+ V4.01.00 (renesas.com)
看了相关命令行,尝试写了下,总是报错,有没有已经完成的例子可以参考呢?"D:\CS+\CACX\CubeSuite+.exe" [[/bb["D:\VM_workspace_zxx\0_Project\D01-DI-2025-Display\02_source\D01_CHERY_APP\3_CS+\CHERY_D01_APP\CHERY_D01_APP.mtpj"]] "D:\VM_workspace_zxx\0_Project\D01-DI-2025-Display\02_source\D01_CHERY_APP\3_CS+\CHERY_D01_APP\CHERY_D01_APP.mtpj"]
1. CubseSuite+.exe 配置环境变量
2. 参考命令:Cubesuite+.exe /bb .\项目名.mtpj
+ 其中 .\项目名.mtpj 为项目地址+项目名,因为我是在 .mtpj 同级目录中运行的终端,所以用的是 .\ 路径
感谢秋小叶,按您的方式,目前已经解决了