RL78 G13 设置成普通的cmos,几伏以上认为是高电平?

有个项目 ,VDD是5v,具体芯片是R5F101GE,uart的接收端口 P1.1,设置成普通的cmos,几伏以上认为是高电平?

看了下 user manul,如下图显示:0.8EVDD0 (4v)及以上是 高电平,但是我们发现实际测试发现,0.7(3.5v)的时候,也能识别为高电平,请教下是怎么回事?谢谢

Parents Reply Children