RL78/G16的硬件手册有如下的说明:
Caution The input buffer is enabled even if the type 7-1-2 pin is operating as an output when the N-ch open drain output mode is selected by the corresponding bit in the port output mode register (POMxx).This may lead to a through current flowing through the type 7-1-2 pin when the voltage level on this pin is intermediate.
问题1、type 7-1-2有这样的注意点,而type 7-3-1或其它type却没这样的注意点。为什么?
问题2:type 7-1-2的情况下,有什么规避的方法对策?
您好,
1, type 7-1-2这个注意点是由于其电路设计导致的,即您图中的原理图。
2, 由于是底层电路原因导致,因此并没有解决方式,只能使用其他IO来规避这个限制
如果这个端口改为输入、 N-ch open drain output mode 的话,是不是没有这种有贯穿电流发生的情况
是的,注意点中的情况只有当IO工作在N-ch open drain output模式啊下才会发生
PM:输出模式、POM:open drain output会发生,那PM:输入模式、POM:open drain output会发生吗?
如果工作在输入模式不需要担心这种情况
好的,谢谢