请教下 rl78 有没有什么方法在程序里直接通过寄存器或者其他方式完成软件复位的?看门狗的话,需要等一下喂狗时间,这个不行;
有没有 像RX130的代码,如下图,立刻复位的这种?
您好,
RL78系列芯片是没有内置的restart函数的,官方code flash programming library中是通过让芯片执行非法函数来强制重启芯片的:
如果您的程序没有使用上述库,那么您也可以参照上述代码来写一个重启函数。
开放环境 使用 CS+,有上面 这个复位函数吗?
没有的,不使用code flash programming没这个函数,需要自己手写
手写 就是和上面的一样吗?一般是要涉及到寄存器的吧,上面那个没寄存区,您这边可以写一个 参考下吗?
和上面一样,不涉及寄存器