现在RL78的软件安全评估代码的ROM自检,目前下载的是 基于CS+的库,此处下载:www.renesas.com/.../iec6073060335-self-test-library-ccrl78-rl78-mcu-extended-application-notes-sample-code
然后,在例程里面,ROM自检起始地址的问题,样例里是固定的,我不知道这个数是怎么来的,能帮忙解释下吗?如下图:
能帮忙先看下吗?
您好,
这个地址是RL78/G13 G14的程序起始地址,自检程序需要从此处开始:
再请教下, 基于CS+的库,此处下载:www.renesas.com/.../iec6073060335-self-test-library-ccrl78-rl78-mcu-extended-application-notes-sample-code,在例程里面,有个汇编函数一直执行失败,我仿真看了下不知道啥问题,如下图:
这个函数一进来,寄存器都清零了,进这个函数前寄存器应该还是正常的,就是传参传不进去,传参给汇编函数有什么特别需要注意的吗?
上面这个函数 是啥作用啊?
这个函数是用来做CRC校验的,你们有对程序大小进行修改吗,这样CRC地址可能会变