我这边用RL78的 R7F100GLJ 芯片,想在CS+环境下 加一段汇编代码?
比如 下图这种 方式:
上面的方式 ,是RX130芯片在CS+ 这么用的,RL78 不知道怎么用,有什么资料或例程 吗?谢谢
CS+里是支持代码直接添加汇编的,不过需要在前面声明#pragma inline_asm宏,如下:
这个在CC-RL的编译器手册里有介绍:renesas.com/en/document/mat/cc-rl-compiler-users-manual