通过CRC Operation设置CRC输出地址,Debug仿真时无法通过地址查看到CRC校验;请问这是什么情况?
PS:
1. 已经规避了仿真占用的512字节的地址;
2. 通过输出的BIN文件,能在0xBAFE地址找到CRC校验码;
图片的地址圈错了,BA00应该是BAFE的;也修改过存放在其他地址,也无法查看
您好,
请确认下CRC设置里有没有填写CRC计算地址范围:
已经设置范围;尝试用R5F100FE和R7F0C908B做对比(ROM大小不同),依旧无法显示CRC;
有设置的;
已设置了范围;
尝试用R5F100FEA和R7F0C908B尝试,依旧无法显示;
你好,已经设置了的。依旧无法查看;
RL78debug过程中是无法查看内存的,暂停debug内存显示正常吗,以及其余地址显示的值正常吗,图中来看更像是没有读到正确的值。
是建立在暂停debug去查看的,其余地址(0x2000后)都能正常显示的;以及0xF1000(数据闪存)的值都是正常的;就唯一查看CRC存放地址上的值为0xFF;此疑惑困扰了一段时间,望给予帮助;
请问如何确认问题呢?