背景:由于客户可能抄板,导致不能直接外发下载文件给客户,使得每次升级程序自己需要到客户现场升级。
目的:想在IAR编辑环境下,实现bootloader程序(现已有App程序)。可直接发App程序给客户,让其自己通过串口升级程序。
问题:1、IAR编辑环境下,是否可以实现bootloader程序。
2、bootloader程序的大小和App程序的起始地址自定义。
3、是否有相应的demo或者资料指导。
麻烦各位大佬帮忙指导一下。
您好,
R7F0C004基于RL78内核,因此您可以参考此例程以及笔记来尝试使用bootloader:RL78 Bootloader - One Image (D6004601) Rev.1.00 - Sample Code | Renesas
但是由于R7F0C004仅在中国地区销售,因此资料较少,无法提供专用例程,如需对应的支持,还请联系对接的FAE。