在配置G13的bootloader的时候提示.const溢出,如下图:
关于这个section的设置怎么分配,有什么资料吗?
您好,
section的分配主要是看对应芯片的用户手册中memory map,您手头型号的MCU是否RAM相较于例程中的MCU较小?
在例程附带的手册中也有参考的section分布:RL78 Bootloader - One Image (R11AN0470EU0100) Rev.1.00
实际型号是 R5100FG,例程用的是 100LE,有影响吗?
还是这个配置的问题,我发现把地址由2000改为2FFF及以上就不会报错了,但不知道有什么影响?
型号不影响,例程使用的RAMsize不大,应该是const地址配置的问题,需要参考bootloader的手册
具体参考哪里 可以指点下 bootloader 文档 RL78 Bootloader - One Image (R11AN0470EU0100) Rev.1.00 的哪里吗?谢谢
您好 我这边其实是要做 OTA (串口升级),具体型号是 RL78 G13 R5F100FGAFP,因为第一次做OTA,所以 有什么资料或例程参考吗?万分感谢
在这篇文章的第四章有提到,const段需要从0x3000开始
除了上述提到的例程和笔记,还有一篇基于dual image bootlader的例程可以参考:RL78 Dual Image Bootloader Example | Renesas
您好,上述只有一个PDF笔记文件,有 RL78 G13 的 CS+的例程吗?谢谢,感谢
我打开压缩包是包含例程的,您打开的是哪个链接?