How to setup a FDL T04 project on a RL78/x1x device ? | Renesas Customer Hub我的芯片是RL78G13 R5F100FE (64KB-44pin),使用的软件是e2studio以及CCRL v1.1400工具链在上述网址里有使用FDL T04的教程,如下图;我在我的e2studio上面进行设置教程是这样说的:那么我进行了该设置:然后进行编译显示报错信息为:如果我进行下图设置:那么在我的程序里面,数组ONE在内存上显示的写入为00000000但是读取到的数据是各种奇怪的数字,为什么呢?是我设置错误还是什么?
我是初次进行瑞萨单片机学习,恳请各位工程师的指正和耐心解答PS:如果可以我希望得到优秀工程师的联系方式,因为我实在是有太多问题了
设置好RAM区域后,还需要改动代码里的部分,请问有修改吗:
以及文章结尾有一个FDL的例程可以下载后测试
麻烦您看看这个报错怎么解决呢?
这个报错还是需要把selferam关掉,就是RAM area without section设置成NONE,后续的写入和读取错误应该是API调用问题
好的,谢谢请问这样读出来的数据是错误的是不是没有进行数据验证和空白检查呢?
在读写操作后麻烦加入一个等停来确保读写已经完成
好的,谢谢
您好,又来麻烦您了,请问我这个数据写入是正常的,为什么读出来的数据就是不对的啊?
user read函数全部内容麻烦截取下,以及在读取和写入flash的时候,请关闭全部中断,读写完成后再开启,如:
DI();
R_FDL_OPEN();
R_FDL_WRITE();
R_FDL_CLOSE();
EI();
您好,这是user read函数全部内容