RL78G13 R5F100FE (64KB-44pin)在使用FDL时的问题

How to setup a FDL T04 project on a RL78/x1x device ? | Renesas Customer Hub

我的芯片是RL78G13 R5F100FE (64KB-44pin),使用的软件是e2studio以及CCRL v1.1400工具链
在上述网址里有使用FDL T04的教程,如下图;
我在我的e2studio上面进行设置


教程是这样说的:

那么我进行了该设置:


然后进行编译显示报错信息为:




如果我进行下图设置:

那么在我的程序里面,数组ONE在内存上显示的写入为00000000
但是读取到的数据是各种奇怪的数字,为什么呢?是我设置错误还是什么?

我是初次进行瑞萨单片机学习,恳请各位工程师的指正和耐心解答
PS:如果可以我希望得到优秀工程师的联系方式,因为我实在是有太多问题了

Parents Reply Children
No Data