How to setup a FDL T04 project on a RL78/x1x device ? | Renesas Customer Hub我的芯片是RL78G13 R5F100FE (64KB-44pin),使用的软件是e2studio以及CCRL v1.1400工具链在上述网址里有使用FDL T04的教程,如下图;我在我的e2studio上面进行设置教程是这样说的:那么我进行了该设置:然后进行编译显示报错信息为:如果我进行下图设置:那么在我的程序里面,数组ONE在内存上显示的写入为00000000但是读取到的数据是各种奇怪的数字,为什么呢?是我设置错误还是什么?
我是初次进行瑞萨单片机学习,恳请各位工程师的指正和耐心解答PS:如果可以我希望得到优秀工程师的联系方式,因为我实在是有太多问题了
您好,又来麻烦您了,请问我这个数据写入是正常的,为什么读出来的数据就是不对的啊?
user read函数全部内容麻烦截取下,以及在读取和写入flash的时候,请关闭全部中断,读写完成后再开启,如:
DI();
R_FDL_OPEN();
R_FDL_WRITE();
R_FDL_CLOSE();
EI();
您好,这是user read函数全部内容
你好,我添加了DI();EI();后还是读取不到正常的数值,在user read前其中的“intc_count0”这项元素数值都是正确的,读出来后就不正确了,请问这是什么原因呢?
你试一下例程,这个例程我测试是没问题的8156.RL78G13_PFDL.zip
您的这个例程我进行编译有以下错误:我将其删除报错如下: