请教下,上面是官方手册推荐的电路。
我们公司以前用G13, reset和tool0 端口处 上拉10k电阻,在红框处加了510欧的限流电阻,是ok的,然后mcu升级到G23程序就烧写不进去?
后面上拉改1k,限流 改成510欧,就可以烧写正常。
其实看官方电路 只要一个1k上拉电阻即可。
我的疑问是,这个510欧或100欧 是限流的作用吗?有什么讲究吗?
还有就是TX和RX和传感器(厂家没有特殊要求)通信的时候,也会加个510欧电阻,这个是瑞萨的GPIO有什么特殊要求吗?