想了解一下,就是R5F100FGAFP,现在我在使用定时器阵列单元0通道2 实现脉冲个数计数的功能,然后是固定时间读取这个计数值,读完之后然后清理这个计数值,想请教一下这个清零应该怎么操作?
我需要的是就清楚通道2的技术值,其他通道不影响,请教下 怎么操作?
非常感谢 非常感谢
你好,
TCR02本身是只读的,无法手动写入,如果需要清空这个寄存器可以通过以下几种方法:
其中clear TAUmEN bit最为常用
这个清理会不会影响到其他在使用的定时器,就是对这个单元的其他定时器的使用有影响吗?
会的,会清空整个unit的定时器
有没有 不用清空整个unit 定时器的办法?