公司的产品是G23 ,64pin,选了P63作为控制口,输出高电平的时候,外面继电器会动作,加的是4.7K的上拉电阻,上拉电压是MCU的VDD。
端口P63设置的模式是 Out 模式(如下图),芯片刚上电的时候,该端口会有一段30ms左右的高电平输出,如下图所示,蓝线是VDD,黄线是P63电压。
数据手册看到“P60 to P67 are set to input mode following a reset.”,那么就是说刚上电的时候就是POR上电复位 是吗?然后端口就是输入状态,因为外部有上拉,所以该端口是高电平,是吗?然后程序将端口改为输出低电平,没有电流流过,那么端口输出低电平,是这样吗?
您好,
关于你的问题:
“那么就是说刚上电的时候就是POR上电复位 是吗?然后端口就是输入状态,因为外部有上拉,所以该端口是高电平,是吗?”
是的,上电的时候属于输入模式
“然后程序将端口改为输出低电平,没有电流流过,那么端口输出低电平,是这样吗?”
是的
您好 谢谢您的答复,那我不需要这段30ms左右的高电平输出,是不是选其他IO口就可以解决?
是的,使用P60-67以外的IO即可
您好,我看了下,P6用作IO口的只有 P60到P63,还有一个疑问,P6写着 :The outputs of P60 to P63 are N-ch open-drain,但是P5也写着 N-ch open-drain output,写的都是 N 沟道开漏输出,为什么P5的可以 P6 不行呢?还请帮忙解答下,非常感谢
这个是硬件设计层面的问题,在线团队无法提供此方面的支持
您好 这块也是涉及软件配置这块的 功能相关说明吧,能否帮忙看下,非常感谢 麻烦了