G23 关于 IO口 漏极开路输出的问题

公司的产品是G23 ,64pin,选了P63作为控制口,输出高电平的时候,外面继电器会动作,加的是4.7K的上拉电阻,上拉电压是MCU的VDD。

端口P63设置的模式是 Out 模式(如下图),芯片刚上电的时候,该端口会有一段30ms左右的高电平输出,如下图所示,蓝线是VDD,黄线是P63电压。

数据手册看到“P60 to P67 are set to input mode following a reset.”,那么就是说刚上电的时候就是POR上电复位 是吗?然后端口就是输入状态,因为外部有上拉,所以该端口是高电平,是吗?然后程序将端口改为输出低电平,没有电流流过,那么端口输出低电平,是这样吗?

Parents Reply Children
No Data