使用RL78F24想要读写FLASH,在smart configurator里添加了这四个模块,然后就没办法进行程序下载了,要使用self-programing功能还需要单独在某些地方设置些吗
你好,
请参考这篇文章的第五六章进行RFD的配置:Renesas Flash Driver RL78 Type 02 User's Manual for RL78/F23 and RL78/F24
我添加完这些选项以后报错,因为没下载到rom里吧,我现在的问题就是没办法进行下载?
最早的下载失败提示,可能是因为地址里有数据了,可以设置一下下载前先擦除flash后重试
跟这里的对应吗,比如RFD_CMN是否要改成RFD_CMN_f
烧录hex是报这个错
可以尝试在operation settings里勾选enable address check:
以及确认下这个选项已勾选: