请教下 有 RL78 G23 RAM MARCH C 自检 例程吗?需要 CS+的
现在RL78的软件安全评估代码的自检,目前下载的是 基于CS+的库,此处下载:www.renesas.com/.../iec6073060335-self-test-library-ccrl78-rl78-mcu-extended-application-notes-sample-code
请问这个是适用于 RL78 G23的吗?
使用里面的
但是 在运行过程中,会发生RAM奇偶校验复位 错误,不知道怎么解决,还请帮忙看下