e2studio (版本 Version: 2024-04 (24.4.0)),想添加下图 截图的触摸,但是没找到 第一个红框的内容
查找原因,下载了 RX Family RX Driver Package Ver.1.45 - Sample Code RX Family RX Driver Package Ver.1.45 - Sample Code | Renesas
然后如下图 添加,添加不了,麻烦帮忙看下,谢谢
您好,
只需要将下载好的文件中FIT Module文件夹内的内容整个复制到e2studio的对应文件夹即可:
具体需要复制到这个文件夹:
随后重启e2studio就可以看到添加的FIT module已经可以使用了:
由于比较急,我是用这样的方法,也是可以的,您这边能帮忙看下是否合适?步骤如下:
1、菜单栏中打开Renesas views—>solution Toolkit—>FIT configurator
2、第二步
3、第三步
4、第四部 重启 e2
您的操作也是可以的,最终目的都是将FIT Modules中的模块相关文件复制到对应的目录中
好的 谢谢 谢谢