RX130 使用 CS+ for cc 环境,用E1仿真器 下载错误,如下图,请问下 这个错误信息 在哪里可以查到?
看一下这个USB驱动有没有安装:RX E1/E20 Emulator debugger V.1.03.00 | Renesas
一般这个报错是指E1没有被正常初始化
如果安装驱动后E1还是报错,那么用这个检测下debugger本身是否工作正常,是否有问题:
E1, E20 Self-Checking Program V.1.01.00 | Renesas
您的意思 如果usb驱动安装正常,用 Self-Checking Program V.1.01.00 检查是不是仿真器的问题吗?
对的
谢谢,请教下 这个错误对应的描述,是看哪个文档的,您这边方便说下吗?这样的话 不用每次问你们
使用不同的IDE时候查看的手册不一样,基本都是在对应IDE 的用户手册找到