有个问题想请教一下,瑞萨芯片(RX66T)分code fash和data flash两个部分,原来我们产品的一贯做法是,code flash部分放置程序文件,data flash部分放置机型区分数据,相当于外置的eeprom,如截图,两个数据是分开书写至芯片的。
现在想把他们合并成一个mot文件一次性输入至主IC,可以实现吗?
如果可以的话,怎么实现?有参考的资料或例程吗?
万分感谢。
您好,
抱歉编译器本身是不支持mot合并的,不过mot格式本身是支持合并的,可以参考这篇帖子:(+) merge two .mot file - Forum - RX MCU - Renesas Engineering Community
我看您这边推荐的帖子 好像说的不是很明白,有没有资料或案例呀,谢谢啊 非常感谢 麻烦了
抱歉,这个修改属于mot文件本身的特性,不属于renesas的支持范围,官方也没有相关的案例。