使用E2Lite下载程序时,开发环境为cs+,报错the input IDcode does not match the id code that is set in the target mcu,检查了 idcode,为32为16进制数,idcode为FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF,感觉是正确的,但是一直就是爆错,MCU是RX24T的,这怎么处理
您好,
一般出现这个提示就说明您设置了ID CODE,可以检查一下最近烧录的固件是否有误设置ID code吗?如果无法确定可以尝试一下通过RFP直接擦除整片Flash,如果依然无法擦除那么只能找到IDCODE来解除锁。
请问具体怎么去擦除,我下载了最新版本的rfp,但是在MCU找不到RX24T,这个具体怎么操作,在cs+里面还是在rfp上
这里选RX200系列就行,下面选择您使用的仿真器:
进入界面后这里只勾选erase,之后在第一页点击运行:
,成这样了
那看来是误设置了IDCODE或者刷入了带IDCODE的程序,检查一下工程有没有设置IDCODE吧
好了,我多试了几次,成功擦除了,代码写进去了,感谢感谢