在开发RX26T芯片的过程中 遇到2个问题,想请教一下,问题如下:
1、外部晶振为8MHz,通过PLL进行16倍倍频后,时钟为8*16=144MHz,系统时钟经过1/2分频→ 144MHz/2=72MHz。
问题1:Debug tool中 Main clock frequency设定是144MHz,还是72MHz?实际最大只能设定99.999MHz。
通过CS+进行程序仿真,实际程序停止在clock_source_select()函数,条件while(0 == SYSTEM.OSCOVFSR.BIT.MOOVF)成立,当该位为0时,表示主振荡器尚未稳定。
注释中提示“If you use simulator, the flag is not set to 1, resulting in an infinite loop. ”
2、RX26T芯片主振荡器选择外部晶振(EXTAL),那么根据注释“If you use simulator, the flag is not set to 1, resulting in an infinite loop. ”是不是说通过CS+进行仿真时外部晶振不能正常稳定工作?我现在想进行仿真,应该如何进行操作?感觉直接跳过时钟振荡稳定等待时间不合理。