您好,请问下,最近在使用r5f51306BDFM时,需要用到串口单独发送一包数据,但使用可视化配置,添加了模块串口r_sci_rx,在里面使能了串口pin脚,并在r_bsp中配置了串口号及波特率,生成工程后并没有找到串口初始化等对应的文件,请问是否有对应的说明文档或者demo程序,谢谢!
你好,
生成的接口函数在这个文件中,初始化在system_init过程中就已经完成了,后续只需要调用API即可:
您好,非常感谢。相关函数我这边也在r_sci_tx_if.h文件中也看到了,比如
R_SCI_Send(sci_hdl_t const hdl,
uint8_t *p_src,
uint16_t const length)这个参数里面hdl不知该赋值为何,请问有对应的demo例程和解释嘛?我在官网的资料中没有找到,谢谢!
hdl是在下面的源文件中定义:
也可以查看这个说明文档来了解这个模块的使用方式:
这个链接可以下载例程,不过并没有您使用的型号的例程,可以参考同系列产品:RX Family SCI Module Using Firmware Integration Technology Rev.5.41 - Sample Code | Renesas