1.test.c : D:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\CC-RH\V2.06.00\Bin\ccrh.exe test.c -Xobj_path=DefaultBuild -Xcpu=g3mh -g -g_line -use_recipf -c -Xmsg_lang=english2.cstart1.asm : D:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\CC-RH\V2.06.00\Bin\ccrh.exe cstart1.asm -Xobj_path=DefaultBuild -Xcpu=g3mh -g -c -Xmsg_lang=english3.DefaultBuild\PE1.abs DefaultBuild\PE1.mot : D:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\CC-RH\V2.06.00\Bin\rlink.exe -subcommand=DefaultBuild\PE1.clnk
按照输出的命令行 是编译不出来的
太感谢了 完美执行