我使用e2 studio,chip R7FA4M2AD3 ,生成文件后缀为.bin. python签名后的文件后缀 .bin.signed .烧写器无法识别。
大家有建议吗,多谢
本质上文件***.bin.signed依然是一个***.bin文件,可以修改文件的后缀,另外工程的属性设置中,可以选择输出文件的格式:
您好,感觉生成bin文件后,调用rm_mcuboot_port_sign.py生成签名文件,目录为ra\fsp\src\rm_mcuboot_port\rm_mcuboot_port_sign.py.需要每次手工修改吗,谢谢.
请教一下,我只生成.Hex文件烧写就可以了。还生成.bin文件作用是什么呢?多个选择?我用Renesas Flash Programmer 选择文件时,发现不支持.bin.signed后缀文件..bin也不支持.谢谢
调用签名文件后只能生成bin文件,如果需要生成其它格式的文件,请使用其它工具进行转换,例如srecord
RFP不能支持bin文件,如上,调用签名文件后,使用其它工具进行转换