rz/a3ul octaram选择

在mouser.cn上搜索aps25608n(ap memory的x8 OPI PSRAM型号),可以得到两个结果:

APS25608N-OBR-BD

APS25608N-OCH-BD

前面一个在我们其它开发项目中常见,比如stm32 mcu可以使用这种xSPI psram;但是我注意到在mouser的页面上对后面这个型号(OCH variant)的描述里特别写了是给瑞萨的RZ/A使用的:

动态随机存取存储器 IoT RAM 256Mb OPI (x8) DDR 200MHz, 1.8V, Ind. Temp., BGA24 (OctaRAM for Renesas RZ/A SoC)

我想问一下这个描述有什么特别的含义和对我们设计制作基于RZ/A3UL(尤其是没有DDR的型号)意味着什么?

1. 是否RZ/A3UL只能选择OCH型号,不支持OBR型号?

2. 如果RZ/A3UL两种都能支持,那OCH型号有什么额外的收益吗?

AP Memory的网站上只有OBR型号的Datasheet下载,Mouser的网站上OCH型号的Datasheet和OBR型号的一样,应该是错误,所以我来这里问一下看看有没有答案,或者你们在开发板上验证过的型号是哪种?谢谢。