RH850芯片的 ICU-S模块一旦开启之后,无法通过E1对芯片的Data Flash 1(0XFF200000 – 0XFF20FFFF) 区域进行 写操作,报错如下:
问题:
1. ICU-S 模块的作用是什么?有没有相关的使用指导书,在芯片手册上没有找到具体的应用说明,劳烦提供一下
2. ICU-S 是否有对 Data Flash 1 区域的写保护? 具体是保护Data Flash 里面的哪几个Block 区域? 还是Data Flash 全部不允许写操作?
3. 是否有任何操作可以暂时关闭ICU-S模块,后续再开启此模块?
期待并感谢您的答复!