To:大家
大家好
我在用RZ/A1H芯片开发程序,以前没有USB开发经验,不知道瑞萨是否有官方的USB的U盘的驱动库。
能读写市场常用的U盘即可。还请给个链接啥的,我学习使用一下。谢谢。
我用的itron的实时操作系统。
你好 我们仅提供适用于 FreeRTOS 和 Azure RTOS 的 USB 主机和设备类驱动程序。 欲了解更多信息,请参见此处。 此致, 瑞萨
FreeRTOS 和 Azure RTOS 的 USB 主机和设备类驱动程序也可以,我上哪里下载呢?
您貌似没给具体链接地址呀。大佬。
你好,相关的SDK可以访问我们的github 仓库,你可以找到更多的参考示例。关于USB:GitHub - renesas-rz/rza1_gcc_azure_rtos_bsp: RZA1 BSP and Driver support for the Microsoft Azure IoT. This includes Azure middleware GUIx, USBx, FileX, netX, and NetDuo source code.
更多:Renesas RZ Software · GitHub