RZN2L下载程序时拨码开关应该怎么设置?
取决于你想用那种启动模式,不同启动方式对应不同的存储介质,SPI FLASH 或者NOR FLASH. 如果是RSK, 请参考RSK UM 的Section 6.3 中有关拨码开关 SW4 的说明。
r20ut4984eg0050-rskrzn2l-usermanual_d.pdf
该文档 官网上可以下载。
如果是你自己的板子,同样参考该文档,配置芯片的MD0- MD2 引脚。