用JLINK调试RZN2L时程序下载不进去是什么原因呢?下面是下载失败的信息
GPIO_LED Debug_Hlat [Renesas GDB Hardware Debugging] lpld: 47]starting target connectionFinished target connectionGDB:6301lTarget connection status - OKTarget connection status - OK
starting downloadFinished downloadGDB action 'Finished download', has failed with error report,failed to downloadHardware breakpoint set at address 0x120Hardware breakpoint set at address 0x15c
1. 如果是RSK,那是经过验证的;
2. 如果是你们自己的板子,那就不好说了,因为JLINK 烧录的时候用的是JLINK 自己的驱动,首先要看JLINK 本身是否支持你选的FLASH 型号;具体可以在segger 的网站上查询;
3. 建议可以先换成我们RSK 上一样的FLASH 型号,确认硬件设计是否有问题;