请问,
RZ的 R9A07G044L23GBG#BC0 该芯片的RGMII驱动能力,走线长度最长多少。
以及测试稳定性的方案,压力测试的方法。
谢谢。
一般建议,RGMII信号的PCB布线长度应尽可能短,通常建议不超过20cm,但具体长度需要根据具体设计和测试情况来确定。
建议PCB设计期间进行RGMII走线的信号完整性(SI)仿真。
压力测试可以使用 iperf3工具进行大数据量通讯测试,查看速率及丢包情况。
谢谢