RZG2L SCI boot正常, 烧写mot文件后有些板正常运行, 有些板不正常

Hi All,

现象如下:

做了50块板, 采用EMMC + DDR4. 自己做的mot文件. 设置好SCI boot mode之后, 接好USB转串口, 设置好终端波特率115200.

上电/复位后, 终端能正常打印please send ! 然后在终端将mot文件发送出去.

正常情况下, 发送完毕之后, 终端会接着打印Assert...等一些内容.

但有20块板出现异常, 发送完毕之后, 终端只打印出A, 后面的就不打印了.

正常的板, 一直可以正常下载程序. 异常的板, 一直不能正常下载程序.

电路板贴片焊接做了X光, 排除焊接不良等问题. 初步怀疑是DDR layout 或者板材工艺的问题.

疑问如下:

如果DDR 相关的问题, 为什么SCI boot mode能正常运行?

Parents Reply Children
No Data