rzg2l-3.0.5 调试rgb屏,客户要旋转整个image。现在在/etc/xdg/weston/weston.ini 文件改了一下。当时开机过程中的logo和日志没有旋转过来,麻烦问一下有什么修改参考吗?
通常你问这个问题是遇到了横屏和竖屏适配问题,如果你的屏本身只支持竖屏,你希望按横屏去点。或者你的屏本身只支持横屏,你希望按竖屏去点,这是不允许的。内核阶段没法旋转,但是你可以把内核阶段的logo图片的图案做成你希望旋转后的效果,再交给内核加载。