rzg2l-3.0.5 yocto系统,2个以太网和一个wifi,使用wpa在wifi获取ip后,会导致以太网节点掉

rzg2l-3.0.5 使用wpa获取wifi的IP后,以太网节点会掉。可能是 connman 网络管理影响的。 麻烦问一下,是这个原因吗?

现在不编译connman ,在获取wifi的ip后以太网节点就没有掉。但是如果不编译connman 就没有网络管理。现在在rzg2l-3.0.5 上编译 networkmanager 发现会报错,麻烦问一下,要怎么解决?

Parents Reply Children
No Data