在U-Boot期间停止SOM并执行指令,都可以正常工作。 但是,如果我想通过E2 Studio进行调试,如第4.3.1章所示
出现了以下报错。麻烦问一下是什么原因?
您好,
这个报错一般是由于e2studio无法识别到设备导致的,可能是debuger被占用了,或者连接有误。
或者是debugger设置有误,建议右键工程,选择本地硬件调试:
如果还是无法连接,请检查debug configuration。