我现在只找到 CM33 的 rpmsg 源代码,请问哪里可以下在 A55 端的源代码?
请参考此开发包以及对应的开发笔记:www.renesas.com/.../rzg-multi-os-package-v220
CM33 源代码中,哪个源文件哪条语句是收到 A55 发过来的数据? 哪个源文件哪条语句是回送给 A55 的数据?
在构建期间出错。在项目“rzg2l_cm33_rpmsg_linux-rtos_demo”中运行构建器“DDSC Builder”时出错。Error generating project contentError generating files. Could not find pinmapping file for device R9A07G044L23GBG_CM33 and fsp version: 2.1.0Error generating project contentError generating files. Could not find pinmapping file for device R9A07G044L23GBG_CM33 and fsp version: 2.1.0
cm33 代码编译出错,fsp 2.1.0 有下载吗?
rpmsg-sample 源代码在 Linux 下可以 make 编译,把源代码放入 QT 编译出错
testREMI.zip